This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:削波正弦振荡器连接

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1030039/cdcm6208-clipped-sine-oscillator-connection

器件型号:CDCM6208

你好!

我们在新项目中使用 CDCM6208V1/V2。

我想使用 具有1.8V CMOS 输出的削波正弦振荡器、如 TG2016SMN 25.0000M-ECGNNM、用于连接 CDCM6208的 RI_REFP/CSEC_REFP 输入。  

正如我知道的、 有一些正弦削波振荡器连接到 PLL 输入的细微差别。 根据我的理解、我需要此连接的一些附加组件、可能是 x1电阻器和 x1电容器、还有包含额外缓冲器 IC 的原理图。

如果我使用了上述削波正弦  TG2016SMN 25.0000M-ECGNNM  振荡器或类似器件、您能提供有关此类连接的更多详细信息吗?

谢谢!

谢尔盖耶夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergey、

    请检查数据表中的输入要求(也附在下面)。 只要满足输入 VOL/VOH/压摆率要求、就不会出现问题。

    此致、

    Hao