This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03806BEVAL:LMK03806BEVAL 上的 CLKoutx 波形捕捉

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03806BEVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1029987/lmk03806beval-clkoutx-waveform-capture-on-the-lmk03806beval

器件型号:LMK03806BEVAL

您好!

我的客户希望查看下面的设置文件是否适用于 LMK03806BEVAL 并检查 EVM 输出波形。

但是、他们没有 EVM、现在无法进行采购。

您能否提供使用以下设置文件操作的 LMK03806BEVAL 的 CLKout0、2、6波形捕获图像?

e2e.ti.com/.../LMK03806B_5F00_TI_5F00_request.tcs

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    遗憾的是、我们现在的实验室访问非常有限、无法为您捕获波形。 请设法获取 EVM 并在工作台上测试配置。

    此致、
    Hao