This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:客户电路板上的 GUI

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1029907/lmk03318-gui-on-customer-board

器件型号:LMK03318
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

大家好、

您能否确认是否可以在客户电路板上使用 TICS GUI? 如果是、它需要 USB2ANY、还是可以使用 Aardvark?

如果不是、设计流程是否是在 GUI 中创建二进制文件、然后通过 I2C 导入它们?  

此致、Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    只需在 Ticspro 中执行 File -> Export hex registers、即可导出十六进制寄存器。

    是的、您可以通过将 I2C 线路反激式连接到 USB2ANY 来使用客户电路板上的 GUI。

    此致、
    Hao