This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03806:LMK03806操作错误

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1028866/lmk03806-lmk03806-operation-error

器件型号:LMK03806

您好!

我的客户在定制板上使用 LMK03806时具有以下条件。

  -OSCIN:30.72MHz 输入(单端)

   输出频率:491.52MHz

   -寄存器设置如下面的 TICS Pro 文件所示。

e2e.ti.com/.../LMK03806B_5F00_test1.tcs

PLL 已解锁、无法获取491.52MHz 输出时钟。

请告知问题是什么。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    这很可能是由于环路不稳定造成的。 PFD 频率太低。 因此、默认环路配置不适用、您需要设置新的环路组件值。 您可以在"PLLatinum sim"软件中执行此操作、也可以简单地将输入频率更改为12.288MHz 或24.576MHz (如果可以的话)。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hoa、

    感谢你的帮助。

    能否根据您的建议条件提供 PLLatinum 仿真的示例仿真文件?

    客户希望看到 LMK03806具有491.52MHz 时钟输出和30.72MHz 参考时钟。

    非常感谢。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    我重新配置了基准频率、发现没有必要进行预分频。 您可以执行以下操作:

    更改为上述配置后、PLL 应能够使用默认环路设置锁定。 您仍然可以使用 PLLatinum sim 进一步优化环路设置。 以下是您可以使用的按钮和参数。 单击问号时、可以找到相关说明。

    例如、要实现稳定的环路、相位裕度应约为70度。

    此致、
    Hao