This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1981:NTSC (BB) tdHSOUT 最小值-最大值

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1028357/lmh1981-ntsc-bb-tdhsout-min-max

器件型号:LMH1981

我对 LMH1981有疑问。

数据表仅显示 NTSC (BB)输入端的 HSOUT 摆幅(tdHSOUT)典型值。
请告诉我最大值和最小值。

输出连接到 FPGA、我观察到最大差值为400ns。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我不确定我们是否具有最小值和最大值 但400ns 的变化对我来说是没有意义的、因为典型值大约为40ns。 如数据表图13和14所示、抖动的单位为 ps 范围。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想知道表1中 tdHSOUT 的最大值。
    列出的典型值仅为40ns。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我必须与团队核实我们是否有这些数据、这可能需要一段时间、请保持关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我已经检查过这个、但不幸的是、我们没有最小值和最大值 值。 BTW、H-SYNC 下降沿的时序在生产中进行了修整、因此延迟时间不可能超过400ns。  

    我不熟悉视频应用、您的问题可能是由于输入视频质量差或数据表第17页"可选注意事项"部分中突出显示的问题?