Thread 中讨论的其他器件: LMX2492
您好!
我尝试使用两个 LMX2492EVM 来构建简单的射频 TX 和 RX 系统。 所连接的是系统设置。
在第一个电路板上、仅使用 PLL (U1:LMX2492)。 不使用 VCO (U2:MACO-009265)(R4已断开连接、U2没有 VTune)。 RX 天线的信号反馈 PLL 的 Fin 信号*。 连接板载 VCO 输出的 R6被移除。
在第二个电路板上、仅使用 VCO (R4断开连接)。 VTune 通过一根导线从第一块主板连接到第二块主板。 TX 天线正在传输 射频信号。
想法很简单:第一块电路板接收射频信号以驱动 VTune。 第二个电路板接收 VTune、以驱动 VCO 发送射频信号。 两个板共享相同的5V 和接地。 此设置与单个 LMX2492EVM 板类似、只不过现在射频 TX (通过 VCO)和射频 RX (通过 PLL)分为两个板。
惊喜的是、PLL 只能锁定(通过监控 MUXOut LED)约9.1GHz。 锁定不是稳定的(LED 闪烁、而不是稳定亮起)。 在单板系统中、PLL 可在9.1GHz 至10GHz 范围内锁定。 指示灯稳定亮起。
请帮助我们了解这种行为。 这是在实际 TX/RX 设置中使用 LMX2492的第一步。 LMX2492EVM 使用 Fin 的板载波形进行反馈、而不是通过 SMA 天线进行反馈。
非常感谢您的帮助。
Yuke