This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492EVM:通过两个 LMX2492EVM 板进行简单的射频 TX/RX 设置、但 PLL 可以#39;t LOCK

Guru**** 2383270 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2492EVM, LMX2492
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1027883/lmx2492evm-simple-rf-tx-rx-setup-from-two-lmx2492evm-boards-but-pll-can-t-lock

器件型号:LMX2492EVM
Thread 中讨论的其他器件: LMX2492

您好!

我尝试使用两个 LMX2492EVM 来构建简单的射频 TX 和 RX 系统。 所连接的是系统设置。  

在第一个电路板上、仅使用 PLL (U1:LMX2492)。 不使用 VCO (U2:MACO-009265)(R4已断开连接、U2没有 VTune)。  RX 天线的信号反馈 PLL 的 Fin 信号*。 连接板载 VCO 输出的 R6被移除。  

在第二个电路板上、仅使用 VCO (R4断开连接)。  VTune 通过一根导线从第一块主板连接到第二块主板。  TX 天线正在传输 射频信号。  

想法很简单:第一块电路板接收射频信号以驱动 VTune。 第二个电路板接收 VTune、以驱动 VCO 发送射频信号。  两个板共享相同的5V 和接地。 此设置与单个 LMX2492EVM 板类似、只不过现在射频 TX (通过 VCO)和射频 RX (通过 PLL)分为两个板。   

惊喜的是、PLL 只能锁定(通过监控 MUXOut LED)约9.1GHz。 锁定不是稳定的(LED 闪烁、而不是稳定亮起)。  在单板系统中、PLL 可在9.1GHz 至10GHz 范围内锁定。 指示灯稳定亮起。

请帮助我们了解这种行为。  这是在实际 TX/RX 设置中使用 LMX2492的第一步。 LMX2492EVM 使用 Fin 的板载波形进行反馈、而不是通过 SMA 天线进行反馈。  

非常感谢您的帮助。

Yuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuke、

    什么是 Fin *信号功率? RX 天线是否接收到频率与 VCO TX 信号不同的其他信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢您的快速响应。  

    我们不知道如何测量 Fin 信号功率。  我们使用了频谱分析仪、能够以正确的频率拾取 VCO TX 信号(与 PLL 设置频率一致)。 因此、我们假设 RX 天线也会拾取设置频率。  我们是否可以进行任何测量来调试这些参数?

    感谢您的善意帮助。  

    -Yuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuke、

    9G-10GHz 时、Fin 灵敏度典型值约为-30dBm。 您必须确保满足此要求。 此外、由于您使用天线将辐射信号接收到 Fin、因此必须确保没有其他功率更强的信号进入 Fin、否则弱9G-10GHz 信号将被忽略。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    因此、您认为从天线拾取的 Fin 信号太弱。 我想在 TX 板中添加一个射频放大器来提升来自 VCO 的 TX 信号。   您认为这会有帮助吗?

    谢谢、

    Yuke  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuke、

    您最好也添加一个滤波器、以便过滤掉进入 Fin.