This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:评估板问题调优杂散

Guru**** 2983920 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595EVM, LMX2595, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1028184/lmx2595-eval-board-issue-tuning-spurs

器件型号:LMX2595
Thread 中讨论的其他部件:、 USB2ANY

背景:

我正在使用 LMX2595EVM 评估板、并在使用10MHz 外部基准和电路板随附的100MHz 板载基准之间切换。 我有两个单独的问题需要帮助解决。  

问题1:

第一个是、 如果我使用 也存在的单端10MHz 源、LMX2595输出会产生两个杂散、但如果我使用板载100MHz 差分晶体基准、则会显著减少杂散。 在单端配置中使用100MHz 板载基准会产生与 10MHz 外部单端基准相同的结果。 我所指的区域在下图中用红色圆圈标出、红线表示在10MHz 或100MHz 单端配置中杂散的样子。

问题2:

对于   多个输出频率、我无法调优远离载波的10MHz 至100MHz 之间的杂散。 下图显示了我所指的黑色圆圈区域。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    红色区域中的噪声可能与电源相关、因为它们出现在环路带宽内。 如果 SE 与差动时钟源发生变化、则我认为噪声来自参考时钟。 对于差分时钟源、噪声显示为共模噪声并被消除、因此输出端的噪声更小。

    在黑色区域中、我看到这些是 FPD 杂散。 您的 FPD = 25MHz 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于该特定图、 FPD 为200MHz、Fosc 为100MHz。

    我似乎通过10MHz 外部单端基准获得了类似的杂散。 将倍频器设置为1X 并使用 PreR、Multiplier 和 PostR 播放似乎没有效果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    您能否以 TICS Pro 格式提供配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    此配置不会在25MHz 的倍数上生成杂散、杂散应来自外部源。  

    一种可能是 USB2ANY、但我认为杂散频率应是10MHz 的倍数。 编程和 PLL 锁定后、您可以尝试移除 USB2ANY、看看杂散是否会消失。

    请注意、即使您不使用 RFoutB、输出多路复用器设置也应与 RFoutA 相同、原因在数据表中进行了说明。