大家好
如果我们问 LMX2594、您会介意吗?
PFD 的增益(rad/s)是多少?
如果您有、您能否将我们作为参考?
数据表中有相关说明
"超快 VCO 校准适用于必须扫描或突然更改频率的应用。
该频率可手动编程、也可将器件设置为进行斜坡和线性调频脉冲。"
客户希望线性调频脉冲输出频率从1GHz 到6GHz。
有可能吗?
此致、
大田松本
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.