This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:有几个问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1028794/lmx2594-several-questions

器件型号:LMX2594

大家好

如果我们问 LMX2594、您会介意吗?


PFD 的增益(rad/s)是多少?
如果您有、您能否将我们作为参考?


数据表中有相关说明
"超快 VCO 校准适用于必须扫描或突然更改频率的应用。
 该频率可手动编程、也可将器件设置为进行斜坡和线性调频脉冲。"
客户希望线性调频脉冲输出频率从1GHz 到6GHz。
有可能吗?

此致、

大田松本

 




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、

    我不知道什么是 PFD 增益。 您是指电荷泵增益(ICPoUT)还是 VCO 增益(Kvco)?

    在自动频率斜升期间、 仅扫描 VCO 频率、CHDIV 等其他配置将保持不变。 1GHz 和6GHz 输出需要不同的 VCO 频率以及不同的 CHDIV 设置。 因此、1GHz 和6GHz 之间无法自动斜坡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel San

    非常感谢您的回复!

    我不知道什么是 PFD 增益。 您是指电荷泵增益(ICPoUT
    )还是 VCO 增益(Kvco)?
    ->好的,我们得到了。 我们可以确认 电荷泵增益(ICPoUT)和 VCO 增益(Kvco) PLLatinum。
      客户希望将  PFD 增益作为基准。
      但是、我们认为 设置 PFD 增益不需要。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、

    数据表中提供了电荷泵增益和 VCO 增益数据。