This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1104:如果输入信号是单步执行、该怎么办?

Guru**** 2771925 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1028800/lmk1c1104-what-if-the-input-signal-is-a-single-step

器件型号:LMK1C1104

您好!

在客户的应用中、输入信号不是周期性的、而是单步执行、即持续100ns 的3.3V 电压。

输出将是什么样的? 我们能否从输出引脚获取四个相同的信号?  谢谢!

B&R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、


    通过使用我们的 IBIS 模型进行仿真、您可以看到单步执行的输出。

    请记住数据表中列出的传播延迟和输出偏斜、您可以在四个输出端获得相同的信号。

    此致、

    Jennifer