This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:设置问题

Guru**** 2945850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1028432/cdce6214-setting-problem

器件型号:CDCE6214

在我们配置100MHz 和125mhz 后、所有通道仅输出100MHz。 请帮助检查配置是否存在任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过将输入倍频器设置为1来增加 PFD 频率将提供更好的性能。

    但是、这不会影响输出频率正确性。 这很可能是 I2C 通信问题。 首先确保 USB 通信为绿色。 然后单击"scan I2C bus"。 然后写入所有寄存器。

    最后、单击"重新校准"(重新校准 PLL)、然后检查锁定状态。

    此致、
    Hao