This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:CDCM6208V1HRGZR 与 CDCM6208V1RGZR 的差异

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1026237/cdcm6208-cdcm6208v1hrgzr-vs-cdcm6208v1rgzr-difference

器件型号:CDCM6208

大家好、

你好。

 CDCM6208V1HRGZR 和 CDCM6208V1RGZR 之间有何区别? "H"是什么意思?

数据表上似乎没有对此进行任何指定。

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    这只是意味着不同的 ROM 配置。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Hao。 我想知道这两者之间的具体 ROM 配置差异是什么。 我可能错过了数据表上的信息。

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    绝对想更新这个。 在数据表的第88页、客户注意到"H"版本比非 H 版本厚  

    不同 的 ROM 配置如何影响器件的形状、适用性和功能?

    具体的区别是什么?

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    具体差异可在数据表的表6和表7中找到。 我认为没有任何外形/安装/功能差异、但 我必须检查 为什么磁带尺寸不同。  

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Hao。 您是说输出类型上存在主要差异? LVDS 与 LVCMOS?

    这种差异对器件使用有何影响? 这是否意味 着 CDCM6208V1HRGZR 可用作 CDCM6208V1RGZR 的直接替代产品、反之亦然?

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    不同之处在于存储在 ROM 中的默认配置。 有64页硬编码配置、称为 ROM。 如果用户不打算使用表6和表7中列出的这些默认配置、则 V1或 V1H 没有区别。

    此致、
    Hao