This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:斜坡模式下的频率和时间分辨率

Guru**** 2522140 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1027590/lmx2595evm-frequency-and-time-resolution-in-ramping-mode

器件型号:LMX2595EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2595

大家好、

我 的客户希望使用 LMX2595生成范围 为9GHz ~9.035GHz 的 LFM 信号。

我想知道这种情况下的频率分辨率和时间分辨率是多少?  

谢谢。

TICSpro 的配置如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    在频率斜升期间、VCO 频率将在每个相位检测器周期内发生变化。 您的 FPD 为100MHz、这意味着频率将每10ns 更改一次。  

    您希望 VCO 在100µs μ s 内从9000MHz 斜升至9035MHz。 100µ、VCO 将改变频率 Δ t/10n 倍、即10000倍。

    因此、每个斜坡的频率变化量等于35MHz/10000 = 3.5kHz。