请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2595EVM 主题中讨论的其他器件:LMX2595
大家好、
我 的客户希望使用 LMX2595生成范围 为9GHz ~9.035GHz 的 LFM 信号。
我想知道这种情况下的频率分辨率和时间分辨率是多少?
谢谢。
TICSpro 的配置如下:


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我 的客户希望使用 LMX2595生成范围 为9GHz ~9.035GHz 的 LFM 信号。
我想知道这种情况下的频率分辨率和时间分辨率是多少?
谢谢。
TICSpro 的配置如下:


您好、Ryan、
在频率斜升期间、VCO 频率将在每个相位检测器周期内发生变化。 您的 FPD 为100MHz、这意味着频率将每10ns 更改一次。
您希望 VCO 在100µs μ s 内从9000MHz 斜升至9035MHz。 100µ、VCO 将改变频率 Δ t/10n 倍、即10000倍。
因此、每个斜坡的频率变化量等于35MHz/10000 = 3.5kHz。