This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04806:时钟缓冲模式运行

Guru**** 2929340 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04806, LMK01801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1027223/lmk04806-clock-buffer-mode-operation

器件型号:LMK04806
主题中讨论的其他器件: LMK01801

您好!

LMK04806的所有时钟输出是否都可以旁路内部 PLL 并仅用作时钟缓冲器?

如果可能、您能否提供示例设置?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    根据方框图、可以执行以下操作:

    您可以将 MODE 字段设置为时钟分配模式(R11[31:27]= 0x10)。 然后、CLKin1上的输入将被路由到时钟分配路径。 但是、这只会达到时钟分配路径上可用的12个输出。 无法从时钟分配路径访问 OSCout0和 OSCout1输出。

    您可能需要了解时钟缓冲器产品系列、尤其是 LMK01801。 LMK01801是一款成本更低的专用缓冲器/分频器。

    此致、

    Derek Payne