This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318:如何生成100MHz XO?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B, LMK05318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1027213/lmk05318-how-to-generate-100mhz-xo

器件型号:LMK05318

作为标题。 I2C 总线现在工作。 但我无法找到正确的寄存器设置来实现它。

有人可以提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用 TICSpro 软件来配置器件-这不是简单的单个寄存器更新。 、

    可从以下位置下载软件: https://www.ti.com/tool/TICSPRO-SW?keyMatch=TICS%20PRO%20SOFTWARE

    确保选择正确的器件配置文件。 从那里

    • LMK05318B 具有一个您可以遵循的向导
    • LMK05318 (A)有一个您可以关注的起始页

    此致、

    Amin