This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:EEPROM 配置/初始化时间

Guru**** 2930590 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1026853/lmk05318b-eeprom-configuration-initialization-time

器件型号:LMK05318B

EEPROM 配置/初始化时间是多少、即在 I2C/EEPROM 模式下、从内部 POR 到时钟的输出时间是稳定的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果这涉及从 EEPROM 启动以及 LOCK +稳定输出时钟、则这将是 APLL 锁定时间。 未指定此值、但~10ms 是一个公平的数字、应提供足够的保护频带。 一旦内核电源达到最小 Vdd 要求(3.3V - 10%)且 PDN 引脚被拉至高电平(如果悬空、它将在内部被拉至高电平)、就会建立内部 POR

    此致、

    Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这意味着 寄存器的 EEPROM 初始化非常快、对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。 我不确定寄存器的 EEPROM 初始化是什么意思、10ms 的时间范围是关于配置的完全锁定、EEPROM 必须比这更快地设置寄存器、因为 APLL 需要校准和锁定。

    如果您的问题是 EEPROM 编程、将完整 SRAM 提交到 EEPROM 需要大约~230ms。

    此致、

    Amin