This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVD1208:如何在使用 CDCLVD1208时钟缓冲器时将 LVPECL 时钟输出端连接到时钟接收器?

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVD1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1026117/cdclvd1208-how-to-get-the-lvpecl-clock-output-to-the-clock-receiver-when-using-the-cdclvd1208-clock-buffer

器件型号:CDCLVD1208

您好!

我需要帮助我检查  CDCLVD1208时钟缓冲器的设计。

1) 1)输入时钟为100MHz LVDS 差分时钟类型、

2) 2)扇出 8通道 LVDS 输出时钟、我使用7通道 LVDS 输出时钟、 (5通道 LVDS 时钟类型、2通道 LVPECL 时钟类型)  

3) 3)我的问题:   

   我们参考 TI 的一些文档、将上拉电阻器添加到 VCC、并将下拉电阻器添加到 GND、将 LVDS 时钟类型转换为 LVPECL 类型;

   如何选择下拉和上拉电阻器以及 VCC 的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 Vcc = 3.3V、我们建议使用以下配置(本 应用手册中的图)。 这 是 我们通常建议的电阻器组合、不过您可以通过使用 IBIS 模型进行仿真来确认。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在推荐的电路中、Zo 为50欧姆阻抗。 如果我们使用100欧姆差分阻抗控制、是否可行?

    VCC 的建议值为3.3V、cdclvd1208的工作电压为2.5V。 这里有什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在输出上使用100欧姆。 可以使用 VCC = 2.5V。

    此致、

    Jennifer