This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:複数デバイスを使用した時の 各デバイスの同期を取る方法教えてください。μ A

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1026756/lmk04828

器件型号:LMK04828

LMK04828を4デバイス使用した時に、各LMK04828の出力を同期させることはできますか。μ A
入力の発振器は、1つで4つデバイスに入力します。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamauchi-San、您好!

    可以同步四个具有相同输入源的 LMK04828器件。 我们有一份介绍多器件同步的应用手册 :https://www.ti.com/lit/pdf/snaa294 不幸的是、我们目前没有此应用手册的日语翻译版本。

    此致、

    Derek Payne