This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NA555:输出波形异常

Guru**** 2871200 points

Other Parts Discussed in Thread: NA555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1024869/na555-output-waveform-is-abnormal

器件型号:NA555

大家好、

输出波形异常、与输出 引脚上添加的下拉/上拉电阻有关

在输出端、添加5.1k 的下拉电阻。   输出波形 具有  阶跃:

更改为 1k 上拉电阻器到输出。   输出波形具有压 降:

它是否与其输出电路结构相关? 是否有办法消除它

此致、

罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy、

    您是否尝试将电阻器增大到10k 或100k? 值越低、输出负载就越多。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    使用 10k 电阻 器:

    不带 电阻器:

    负载大小仅影响后面的电平、这在第一步中基本相同。

    谢谢、

    罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy、

    不需要上拉和下拉电阻器。 您能否移除上拉和下拉电阻器? 这将清理结果。 数据表中放置了电阻器、以说明 输出能够通过负载灌入高电流并将负载拉至接地。 运行时不需要电阻器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    在我之前的回复中、较低的输出波形是未施加电阻时的输出波形、但它仍然不正常。

    此致、

    罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy、

    我会将您的电路进行仿真、看看我是否可以弄清楚它为什么会如此。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy、

    您能否共享连接到器件输出的内容? 原理图中是否还有其他内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    它 连接到与非门(74ACT00MTC):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy、

    我已将电路进行仿真、但尚未看到输出采用这种方式的原因。 我将联系我们的设计团队、看看他们是否能够识别此电路中的任何内容。 平均而言、这里有一些调试问题、有望指导我们找出根本原因。  

    1) 1)您是否尝试了新器件?

    2) 2)是否所有 NA555器件都以这种方式在您的电路中工作?

    3) 3)这种行为是仅发生在第一个输出脉冲还是所有脉冲上?

    4) 4)您使用哪种电缆进行测量? 这是1x 还是10x 探针、还是某种类型的长电缆、可能会导致负载电容?

    5) 5)最后、您是否尝试从计时器的输出断开所有连接、以查看波形是否正常? 包括与非门并尝试使用不同的测量电缆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy、

    我已经与我的一位同事一起回顾了这一点。 这类似于传输线路端接错误导致的脉冲失真。 我认为这是由于测量中的传输线反射造成的。 您是否尝试使用10x 探头?