This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCVF2505:?器件的电源电压(VDD)是否泄漏输入电压(CLKIN)

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1025143/cdcvf2505-whether-the-supply-voltage-vdd-to-device-be-leak-electricity-the-input-voltage-clkin

器件型号:CDCVF2505

您好 TI:团队

当没有时钟输入 信号且 VDD 引脚为3.3V 时、此器件输入/输出具有正钳位二极管,Ω,CLKIN 引脚电压是否受 VDD 引脚?的影响

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peng:

    当 VDD = 3.3V 时 、CLKIN 将遵循您发布的表1特性。 如果检测到 CLKIN 为低电平、则输出为低电平;如果检测到<1MHz、则输出为高阻抗。 CLKIN 信号将取决于检测到的输入、而不是 VDD。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prodigy:

    我看到、如果 检测到<1MHz、 VDD 不会 通过正钳位二极管或 MOS 向 CLKIN 信号泄漏电流?

     

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peng:

    没错。  

    此致、

    Jennifer