This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00304:最大源端接值

Guru**** 2758595 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1025986/lmk00304-maximum-source-termination-value

器件型号:LMK00304

你好。

图34。 在 LMK00304数据表中、说明了在具有交流耦合的 LVDS 输出模式下需要100 Ω 源端接。 但我想澄清一下源端接的建议"最大值"、以便接收器的有效信号摆幅尽可能大。 正常运行是否可以接受更大的电阻器(例如1k Ω)?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此器 件的建议端接电阻为100欧姆、并已通过测试、可获得450mV 的最大输出摆幅。 您可以使用 此处所示的 IBIS 模型来测试较大的电阻器值 、以确认预期的设计。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jennifer、

    感谢您的快速回复。  

    在我的设计中、由于双端接、输出摆幅减少一半是不可接受的。 因此、我将尝试将输出类型更改为 LVPECL 作为数据表建议。

    此致。