This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVD1208:直流耦合 LVPECL 输入

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1025544/cdclvd1208-dc-coupled-lvpecl-input

器件型号:CDCLVD1208

尊敬的团队:

您能否建议在输入为 LVPECL 直流耦合时如何连接器件

此致、

NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、在驱动器摆幅大于1.6Vpp 的情况下、需要衰减(直流耦合)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    您可以将240Ω Ω  发射极电阻器用于 LVPECL 直流耦合输入。 请记住、TI 没有官方建议、因为它尚未经过测试(有关 更多详细信息、请参阅此 e2e 博文)。

    本应用报告 还提供 了配置直流耦合信号的图示。  第4-5页的图4和5显示了如何配置更大的摆幅和典型摆幅。


    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer、

    非常感谢您的快速回复。

    团队中的任何人都可以在 EVM 上测试此内容并确认吗?

    客户正在考虑选择此器件、并需要知道他是否可以信赖该器件。

    此致、

    NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    我将在几天前确认、因为当前 EVM 具有交流耦合输入、需要对电路板进行返工才能测试直流耦合配置。  

    此致、

    Jennifer