This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00306:LMK00306

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1026075/lmk00306-lmk00306

器件型号:LMK00306

尊敬的:

对于正在开发的项目、我们使用 ZCU102评估套件(包括 Zynq Ultrascale+ ZU9EG)为演示器进行开发。

为了将射频开关 从 50MHz (最大占空比为50%)驱动到~ 3.3MHz (占空比为3%)、我们使用 FPGA 的 LVDS 接口。

我一直在寻找具有一个输入和多个输出的缓冲 LVDS、 我找到了 TI 的 LMK00306。

 使用多个 LMK00306 (数量= 5) 同时驱动15个射频开关(有裕量)。

每个 LMK 00306都有一个由 FPGA 生成的同步 LVDS 信号。 

对我们来说、时序 Trise 和 Tfall 非常重要。 对于 TRR 和 TF 为300PS 的 LMK00306 、这是可以接受的。

我希望评估最慢和最快控制信号之间的最小/最大延迟、以了解裕度。 

它具有占空比规格(数据表第9页)、对于50%输入时钟占空比、该规格在45%至55%之间。 和输出偏斜时序。

如何理解  LMK00306数据表第9和13页中有关"输出时钟占空比"和"占空比偏斜"的这些信息?


对于 LMK00306输入端的信号,我在输出端可以找到什么信号?
有什么延迟?

谢谢。

此致。

Arnaud Chopin

e2e.ti.com/.../Uses_5F00_Case.pdfe2e.ti.com/.../LMK00306_5F00_Pages9and13.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arnaud、

    我并不完全遵循您的要求。  

    数据表指出、 对于占空比为50%的输入时钟、测得的输出占空比在45%和55%之间变化。 由于我们仅以50%占空比测试了 LMK00306、因此您可以使用此处的 IBIS 模型测试器件在3%占空比下的行为。

    传播延迟 是指输出信号从高电平变为低电平或从低电平变为高电平所需的时间。

    输出偏斜是指 在完全相同转换时2个输出之间的传播延迟差 (请参阅下面的注18)。 它通常从一个输出的上升沿到另一个输出的上升沿进行测量。

    部件间输出偏斜是指其他 LMK00306器件之间的输出偏斜。 例如、器件1上的 CLKoutA0和器件2上的 CLKoutA1之间的传播延迟。

    我们提供 了有关 如何定义时序术语的应用手册。 它可以让您进一步了解。

    此致、

    Jennifer