This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1026247/lmx2595-lmx2595

器件型号:LMX2595
主题中讨论的其他器件: LMX2820

具有提供的最高频率 VCO 的合成器是 LMX2595、其最大 VCO 频率为15GHz。  TI 的发展蓝图中是否有任何具有更高 VCO 频率的合成器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    15GHz 是我们拥有的最高 VCO 合成器、我不能预计很快会在更高的频率下生成 VCO。 出于物理原因、创建具有宽调谐范围和相当高频率中心频率远高于15GHz 的硅 VCO 可能会变得复杂、因此我们一段时间以来一直在输出中添加倍频器以实现更高的频率范围- LMX2595可实现20GHz、 LMX2820使用倍频器方法实现22.6GHz。 您可以合理地预期倍频器方法将是我们的待机模式、以实现更高的输出频率。

    您是否有理由要求 VCO 输出专门高于15GHz、而不是双倍输出?

    此致、

    Derek Payne