This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:精确输入特性

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC555, TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1026194/lmc555-precise-the-input-characteristic

器件型号:LMC555
主题中讨论的其他器件: TLC555

大家好、

我们正在寻找 LM5IM 的精确输入特性。 需要以下数据:


1.触发器和控制输入的输入电流在25°C 时通常为10pA 整个温度范围的最大值是多少? 借助 CMOS 技术、偏置电流可增加1000倍至125°C
电源电压介于4.82V 和5.1V 之间。 对于5V 电源、控制输入的阈值电压为2.9V 至3.8V。 触发输入的阈值电压为3.7V、12V 电源的阈值电压为4.3V。 该值仅在25°C 的条件下提供 如何计算4.82V 至5.1V 的电源电压范围以及-40°C 至125°C 的温度范围?

期待收到响应。