This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 能否通过 i2cset 配置 LMK05028?

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1025591/can-i-configure-lmk05028-via-i2cset

主题中讨论的其他器件:LMK05028

我可以通过 i2ctool - i2cdetect 检测 LMK05028、那么我可以通过 i2cset 配置 LMK05028吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、LMK05028可通过 I2C 进行配置。 请 确保使用 TICSpro 生成所需的配置。

    此致、

    Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    i2c 16位工具 i2cdtransfer 可以处理此问题。