This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1025609/lmx2595-lmx2595

器件型号:LMX2595

大家好、

一个简单的查询、以明确我的概念。

现在是基于集成 VCO 的 PLL 的市场。

使用基于外部 VCO (分立式)的 PLL 有何优点?

基于外部 VCO 的 PLL 的环路带宽较低( 在几 KHz 范围内)、这在集成式 VCO 中无法实现、还有哪些其他优势或方面。

除了小型化之外、内置 VCO 还为设计人员带来了哪些其他优势。

此致

Narendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Narendra、

    集成了 VCO 的 PLL 的最大优势是它可以支持非常宽的输出频率范围。 例如、LMX2595可支持10MHz 至20GHz 输出。  

    分立式 PLL + VCO 的最大优势是 VCO 相位噪声是用户可控制的。 用户可以选择或设计一个非常好的相位噪声 VCO。  

    这一切取决于用户的应用和系统要求、分立式和集成式解决方案都有各自的应用领域。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Noel