This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04806:LMK04806相位噪声降级

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1025042/lmk04806-lmk04806-phase-noise-degradation

器件型号:LMK04806

您好!

我的客户使用 LMK04806作为高速数据转换器时钟光接收器。

它们存在 输出时钟491.52MHz 的相位噪声降级问题、如下所示。

请提供相位噪声降级的原因以及解决方法。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH、

    您能否确定此图中客户的相位噪声降级声明是什么?

    您是否有客户提供的任何其他信息、例如频率规划、寄存器设置、原理图?

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    在 LMK04806的输出时钟图中、491.52MHz 的性能是否正常?

    我收到了另一个线程的评论、认为输出时钟相位噪声可能是一个问题。

    请参阅以下链接。

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1024388/ads54j42-ads54j42-snr-performance-degradation

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    感谢您的背景。

    使用 频谱分析仪很难评估相位噪声性能、因为测量的信号本底因设置为不同的分辨率带宽和采样点数量而发生变化。 理想情况下、我们将使用相位噪声分析器等器件来测量目标频带的精确相位噪声。 我还知道、某些信号和频谱分析仪具有相位噪声测量模式、但通常本底噪声 被其他专用相位噪声测量系统分类。

    如果客户无法直接测量相位噪声、他们可能希望尝试使用 PLLatinum Sim 软件仿真预期的相位噪声性能。 它们可以导入其基准振荡器、PLL 和环路滤波器设置、以检查其系统中每个元件的相位噪声贡献。

    如果您可以向我提供客户的振荡 器数据表(假设它具有多个偏移条件下的相位噪声性能信息)以及用于 LMK04806的环路滤波器值、我还可以帮助生成 PLLatinum Sim 文件。 这可能会更详细地揭示客户的相位噪声来源。 您可以让 Rob Reeder 让我参与讨论。

    现在、由于此对话似乎要发送电子邮件、我将该主题标记为已解决。

    此致、

    Derek Payne