This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:时钟关系及其频率

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832, TIDA-01442, LMX2582, ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1024729/lmk04832-clock-relation-and-their-frequencies

器件型号:LMK04832
主题中讨论的其他器件: TIDA-01442LMX2582ADC12DJ3200

TI 拥有高速数据采集参考设计(文档编号(TIDA-01442)。 在该设计中、LMK04832和  LMX2582使用本地100MHz 振荡 器、为 ADC12DJ3200生成"FPGA_JESD_CLK_A"、"FPGA_JESD_SYSREF"和"SYSREF"。 您能否告诉我、为了 以 3.2GSPS 的采样率获取模拟信号、这些时钟信号的频率是多少?

谢谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    有许多不同的可能频率可以在3.2GSPS 采样率下满足模拟信号、但我不确定该参考设计采用哪种特定频率。 您可能需要查看 ADC12DJ3200的数据表19、其中建议了系统可能的 JESD 配置。 同时、我将尝试让从事设计工作的人员做出响应。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我们参考 TI  的应用原理图设计参考设计(文档编号(TIDA-01442)。 我们希望了解 TI 参考设计的详细信息、因此 我们的设计在电路板启动和测试时不会感到意外。 如果您能将我与您的 TI 员工联系起来、让他们参与参考设计、这将非常有帮助。   您可以向他们发送我的公司电子邮件地址、以便我们有沟通渠道。

    非常感谢您的帮助和支持。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    我相信拥有该参考设计的团队位于达拉斯、今天已经完成工作、但我已经与他们取得了联系。 一旦我确定谁是正确的所有者、我们就可以让您通过电子邮件进行讨论。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    很好。 我期待与您 的参考设计工程师交流。

    谢谢、此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我已附上 设计所有者提供的电子表格和配置文件。

    e2e.ti.com/.../ADC12DJxx00-EVM-Clock-Frequency-Calculations-A-RTM-Simplified.xlsxe2e.ti.com/.../Configuration-Files.zip

    设计所有者还提供了以下上下文:

    • 电池 K4是来自 LMX 芯片的输入时钟频率。
    • M 列是 ADC 和 FPGA 所需的 SYSREF 频率。 SYSREF 分频器位于 N 和 O 列中
    • Q 列是所需的 FPGA 时钟频率。 FPGA 时钟分频器位于 R 列和 S 列中
    • P 列用于本参考设计中未使用的其他 FPGA (Intel)。

    由于我们将继续通过电子邮件进行对话、因此我将此主题标记为已解决。

    此致、

    Derek Payne