This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:TIDA-01442参考设计 Y1振荡器件

Guru**** 2552060 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01442, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1025456/lmk04832-tida-01442-reference-design-y1-oscillator-device

器件型号:LMK04832
主题中讨论的其他器件:TIDA-01442

在 TI LMK 参考设计(文档编号:TIDA-01442)原理图第6页中、原理图中的振荡器(Y1 - CYHD-950-100.000)采用六引脚封装。 但该器件的供应商 CRYSTEK 数据表是四引脚输出封装。 您是否有供应商提供的此器件的特殊客户设计? 对此有何解释? 器件数据表附在此处  

谢谢、

Jimmy  

e2e.ti.com/.../CVHD_2D00_950.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    在设计时、Crystek 提供了一款具有相同尺寸、差动输出级和稍差性能的六引脚器件。 在我们设计 EVM 时、发布了 CVHD-950系列、其性能比以前的器件更好、占用空间相同。 4引脚器 件与6引脚基本相同、只是单端而不是差分。 封装兼容、只要 LMK04832 OSCIN_N 连接到振荡器输出引脚、4引脚就可以代替6引脚器件而不会出现任何问题。  根据 TIDA-01442的原理图、TIDA-01442通过0.1µF Ω 将 OSCIN_P 连接到 GND、DNP 连接到 Y1引脚5的路径中的所有其他元件、似乎已经 考虑了这一变化。

    换言之、除了在开发过程中与旧设计向后兼容之外、没有其他特殊的原因需要6引脚封装。

    此致、

    Derek Payne