This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:生成频率时出现100MHz 杂散

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1024354/lmx2594-100mhz-spurs-when-generating-frequency

器件型号:LMX2594

您好!

我正在尝试使用 LMX2594生成5.36GHz 的双输出 LO。 我似乎从 LO 以及 VCO 输出中得到了大量100MHz 杂散 、如所附图片所示。 我为两个输出供电、并连接了100MHz 参考信号。 由于这在 VCO 内核之外、我选择了 VCO3并启用了通道分频器(生成10.72GHz、然后除以2得到5.36GHz)

我认为这可能是一个代码问题;但是、我尝试调试我的代码、看不到任何问题。 以前曾遇到过这种情况、或知道可能导致此问题的任何寄存器。

谢谢、

路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    杂散看起来很高、它们不应被认为存在。 如图所示、这些频率为114MHz (而不是100MHz)、可能具有较高的范围、但会显示有错误。 请使用下跨度进行检查。

    我想查看您用于编程的寄存器设置。 如果您具有 TICS pro 输入格式的寄存器设置(如果您已经从 TICS pro 生成)、那将会很好。 振荡器频率? PFD 频率?

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeet、  

    我在下面附上了从 TCIS Pro 导出的寄存器。 振荡器和 PFD 频率均为100MHz。'

    谢谢、  

    路易

    e2e.ti.com/.../LMX2594-5.36GHz-Registers.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    请 允许一些时间、我将查看这些设置并返回给您。

    此致、
    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    您的配置文件看起来不错、只是输出缓冲器值是随机的(50)、N 小数值太低、但这仍然不会引起任何高振幅杂散。 下面是在 LMX2594EVM 上捕获的设置图、与数据相比、该图看起来非常干净。

    下面是针对相同频率更新的配置文件、并使用最佳缓冲器值进行了修改;测量结果非常清晰。

    R112	0x700000
    R111	0x6F0000
    R110	0x6E0000
    R109	0x6D0000
    R108	0x6C0000
    R107	0x6B0000
    R106	0x6A0000
    R105	0x690021
    R104	0x680000
    R103	0x670000
    R102	0x660000
    R101	0x650011
    R100	0x640000
    R99	0x630000
    R98	0x620000
    R97	0x610888
    R96	0x600000
    R95	0x5F0000
    R94	0x5E0000
    R93	0x5D0000
    R92	0x5C0000
    R91	0x5B0000
    R90	0x5A0000
    R89	0x590000
    R88	0x580000
    R87	0x570000
    R86	0x560000
    R85	0x550000
    R84	0x540000
    R83	0x530000
    R82	0x520000
    R81	0x510000
    R80	0x500000
    R79	0x4F0000
    R78	0x4E0003
    R77	0x4D0000
    R76	0x4C000C
    R75	0x4B0800
    R74	0x4A0000
    R73	0x49003F
    R72	0x480001
    R71	0x470081
    R70	0x46C350
    R69	0x450000
    R68	0x4403E8
    R67	0x430000
    R66	0x4201F4
    R65	0x410000
    R64	0x401388
    R63	0x3F0000
    R62	0x3E0322
    R61	0x3D00A8
    R60	0x3C0000
    R59	0x3B0001
    R58	0x3A9001
    R57	0x390020
    R56	0x380000
    R55	0x370000
    R54	0x360000
    R53	0x350000
    R52	0x340820
    R51	0x330080
    R50	0x320000
    R49	0x314180
    R48	0x300300
    R47	0x2F0300
    R46	0x2E07FC
    R45	0x2DC0DF
    R44	0x2C1FA3
    R43	0x2B00C8
    R42	0x2A0000
    R41	0x290000
    R40	0x280000
    R39	0x2703E8
    R38	0x260000
    R37	0x250404
    R36	0x24006B
    R35	0x230004
    R34	0x220000
    R33	0x211E21
    R32	0x200393
    R31	0x1F43EC
    R30	0x1E318C
    R29	0x1D318C
    R28	0x1C0488
    R27	0x1B0002
    R26	0x1A0DB0
    R25	0x190C2B
    R24	0x18071A
    R23	0x17007C
    R22	0x160001
    R21	0x150401
    R20	0x14E048
    R19	0x1327B7
    R18	0x120064
    R17	0x11012C
    R16	0x100080
    R15	0x0F064F
    R14	0x0E1E70
    R13	0x0D4000
    R12	0x0C5001
    R11	0x0B0018
    R10	0x0A10D8
    R9	0x090604
    R8	0x082000
    R7	0x0740B2
    R6	0x06C802
    R5	0x0500C8
    R4	0x040A43
    R3	0x030642
    R2	0x020500
    R1	0x010808
    R0	0x00251C

    在您的设置中、它似乎与一些其他源耦合。 查看电路板上的任何相同频率、这可能是耦合。

    此致、

    Ajeet Pal