您好!
我正在尝试使用 LMX2594生成5.36GHz 的双输出 LO。 我似乎从 LO 以及 VCO 输出中得到了大量100MHz 杂散 、如所附图片所示。 我为两个输出供电、并连接了100MHz 参考信号。 由于这在 VCO 内核之外、我选择了 VCO3并启用了通道分频器(生成10.72GHz、然后除以2得到5.36GHz)
我认为这可能是一个代码问题;但是、我尝试调试我的代码、看不到任何问题。 以前曾遇到过这种情况、或知道可能导致此问题的任何寄存器。
谢谢、
路易
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在尝试使用 LMX2594生成5.36GHz 的双输出 LO。 我似乎从 LO 以及 VCO 输出中得到了大量100MHz 杂散 、如所附图片所示。 我为两个输出供电、并连接了100MHz 参考信号。 由于这在 VCO 内核之外、我选择了 VCO3并启用了通道分频器(生成10.72GHz、然后除以2得到5.36GHz)
我认为这可能是一个代码问题;但是、我尝试调试我的代码、看不到任何问题。 以前曾遇到过这种情况、或知道可能导致此问题的任何寄存器。
谢谢、
路易
您好、Louis、
杂散看起来很高、它们不应被认为存在。 如图所示、这些频率为114MHz (而不是100MHz)、可能具有较高的范围、但会显示有错误。 请使用下跨度进行检查。
我想查看您用于编程的寄存器设置。 如果您具有 TICS pro 输入格式的寄存器设置(如果您已经从 TICS pro 生成)、那将会很好。 振荡器频率? PFD 频率?
此致、
Ajeet Pal
您好、Ajeet、
我在下面附上了从 TCIS Pro 导出的寄存器。 振荡器和 PFD 频率均为100MHz。'
谢谢、
路易
您好、Louis、
您的配置文件看起来不错、只是输出缓冲器值是随机的(50)、N 小数值太低、但这仍然不会引起任何高振幅杂散。 下面是在 LMX2594EVM 上捕获的设置图、与数据相比、该图看起来非常干净。

下面是针对相同频率更新的配置文件、并使用最佳缓冲器值进行了修改;测量结果非常清晰。

R112 0x700000 R111 0x6F0000 R110 0x6E0000 R109 0x6D0000 R108 0x6C0000 R107 0x6B0000 R106 0x6A0000 R105 0x690021 R104 0x680000 R103 0x670000 R102 0x660000 R101 0x650011 R100 0x640000 R99 0x630000 R98 0x620000 R97 0x610888 R96 0x600000 R95 0x5F0000 R94 0x5E0000 R93 0x5D0000 R92 0x5C0000 R91 0x5B0000 R90 0x5A0000 R89 0x590000 R88 0x580000 R87 0x570000 R86 0x560000 R85 0x550000 R84 0x540000 R83 0x530000 R82 0x520000 R81 0x510000 R80 0x500000 R79 0x4F0000 R78 0x4E0003 R77 0x4D0000 R76 0x4C000C R75 0x4B0800 R74 0x4A0000 R73 0x49003F R72 0x480001 R71 0x470081 R70 0x46C350 R69 0x450000 R68 0x4403E8 R67 0x430000 R66 0x4201F4 R65 0x410000 R64 0x401388 R63 0x3F0000 R62 0x3E0322 R61 0x3D00A8 R60 0x3C0000 R59 0x3B0001 R58 0x3A9001 R57 0x390020 R56 0x380000 R55 0x370000 R54 0x360000 R53 0x350000 R52 0x340820 R51 0x330080 R50 0x320000 R49 0x314180 R48 0x300300 R47 0x2F0300 R46 0x2E07FC R45 0x2DC0DF R44 0x2C1FA3 R43 0x2B00C8 R42 0x2A0000 R41 0x290000 R40 0x280000 R39 0x2703E8 R38 0x260000 R37 0x250404 R36 0x24006B R35 0x230004 R34 0x220000 R33 0x211E21 R32 0x200393 R31 0x1F43EC R30 0x1E318C R29 0x1D318C R28 0x1C0488 R27 0x1B0002 R26 0x1A0DB0 R25 0x190C2B R24 0x18071A R23 0x17007C R22 0x160001 R21 0x150401 R20 0x14E048 R19 0x1327B7 R18 0x120064 R17 0x11012C R16 0x100080 R15 0x0F064F R14 0x0E1E70 R13 0x0D4000 R12 0x0C5001 R11 0x0B0018 R10 0x0A10D8 R9 0x090604 R8 0x082000 R7 0x0740B2 R6 0x06C802 R5 0x0500C8 R4 0x040A43 R3 0x030642 R2 0x020500 R1 0x010808 R0 0x00251C
在您的设置中、它似乎与一些其他源耦合。 查看电路板上的任何相同频率、这可能是耦合。
此致、
Ajeet Pal