This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:OSC 外部信号

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1024800/lmx2592-osc-external-signal

器件型号:LMX2592

您好、先生、

OSC 输入是外部10MHz 信号(单端)

当 OSC ONPut 持续长时间提供+14dBm 10MHz 信号时、是否存在风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    14dBm = 3.17V、远高于2V 的数据表要求。 这是不允许的、请不要这样做。