This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:DACISET 自动校准一致性

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1024329/lmx2595-daciset-auto-calibration-consistency

器件型号:LMX2595

DACISET 值对于在全辅助模式下校准到正确频率有多重要? 我注意到、当使用 Auto-Calibrate 读取 R112、111和110时、CAPCTRL 值 和 VCO 值每次都是相同的(有道理的、它们是开关电容器和内核本身)、但从校准到校准、DACISET 不一定是相同的。

有什么原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    DACISET 用于优化相位噪声而不是频率、我们希望每次自动校准 VCO 时都有一些变化、尤其是 当我们不允许有足够的时间进行 DACISET 校准时。 ACAL_CMP_DLY 用于设置此校准的时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美、这就是我对其目的的想法、但我实际上不确定它是否应该从校准波动到校准  

    谢谢你