This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:Droop 组件说明

Guru**** 2517290 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1023913/lmh1983-clarification-of-droop-component

器件型号:LMH1983

大家好、

我的客户有关于 LMH1983同步剥线钳的一些技术问题。 他们目前在某些部件出现活动视频时偶尔遇到锁定问题。 将器件替换为另一个器件通常可以解决该问题、但他们认为这些器件可能在裕量上运行。

他们需要更详细地了解在 Cin 引入“压降分量”如何补偿来自源(由于源 Cout)的已经可能出现压降的信号:

这似乎是反直觉的。 通常的期望可能是使 Cin 增大、以降低 Cin 和 Rin 之间形成的有效 HPF 的极点、从而减少垂直同步/活动视频之间在整个过程中的视频输入信号倾斜。

它们使用缓冲输入。 一个想法可能是包含一个串联电容器和一个串联电阻器(突出显示),以确保一个有效源“Cout”小于“Cin”(当前为1.0uf)。

这对您来说有道理吗?  此外、您能否澄清为什么 Cin 需要小于 Cout、以及它的实际工作原理?

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    我们的团队没有专门技术来详细支持此器件、因此团队中不再有所有专家。 我没有知识告诉您 滤波器设计的理论和方法。

    我 找到了一些示例原理图、希望它们对客户有用。