This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:LMX2571小数杂散

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1023748/lmx2571-lmx2571-fractional-spurs

器件型号:LMX2571

您好、TI 专家

   我们的客户 使用 LMX2571外部 VCO 作为 PLL。  时钟频率:19.2MHz、 PFD 频率19.2/4=4.8MHz。 当 频率 为时钟频率_19.2MHz 的25/27/27/27/27/2/28时、分数杂散 较差、R47寄存器设置为 weak。 原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    所有上述输出频率都是基准时钟的整数倍、不会有小数杂散。 杂散频率是多少? 环路滤波器带宽是多少? R47抖动是一个可配置寄存器、您应根据应用需求进行设置。