This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572EVM:整数边界杂散

Guru**** 2695575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572EVM, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1023574/lmx2572evm-integer-boundary-spur

器件型号:LMX2572EVM
主题中讨论的其他器件: LMX2572

您好!  

在测试 LMX2572EVM 时、整数边界杂散在不同频率下差异很大。 下表显示了 FPD = 100Mhz 时偏差的杂散抑制为1M。

当基带输出为3200Mhz~3700Mhz 时、杂散抑制较差、其余的3800M~6400M 可抑制65dBc。为什么?

频率 3201. 3301. 3401. 3501. 3601. 3701. 3801. 3901. 4001.
杂散 -55dBc -48dBc -53dBc -50dBc -55dBc -46dBc -69dBc -65dBc -70dBc

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    IBS 是串扰杂散、因此杂散电平随芯片布局和封装而变化。 LMX2572有七个 VCO、IBS 很可能会因每个 VCO 而异。