This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04821:复位后需要延迟?

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1158194/lmk04821-delay-required-after-reset

器件型号:LMK04821

尊敬的先生/女士:

在通过 SPI 写入寄存器之前、对 RESET 引脚进行脉冲后需要多大的延迟? 器件是否在复位的上升沿复位?

实际上也是一样的问题、但对于软复位-在 REGISTER0000中设置软复位后、需要多大的延迟才能完成进一步的初始化?

谢谢。

此致、
Damon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damon:

    复位引脚或寄存器写入 R0 (0x000)可用于复位器件。 R0中的 RESET 域可触发软件复位、该复位在最短有效时间后自清零、相当于切换 RESET 引脚。 引脚上的软复位或复位脉冲有助于复位内部状态机。

    作为参考、RESET 引脚状态必须保持高电平三个内部状态机时钟周期;我们以大约10MHz±30%的频率运行内部状态机、因此在最坏的情况下、将 RESET 引脚保持高电平大约400ns 应保证复位。 1µs 建议 Δ I 考虑复位信号源、线路电容等的上升/下降时间变化

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal