This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:有关输出滤波/电源、状态引脚、未使用的时钟输入引脚、VCO 校准和晶振选择的问题

Guru**** 2539560 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03318, LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1037629/lmk03318-questions-on-output-filtering-power-status-pins-unused-clock-input-pins-vco-calibration-and-crystal-selection

器件型号:LMK03318
主题中讨论的其他器件: LMK03328

您好!

 我正在为 TMS320C6678ACYP 开发全新的设计。 根据先前 e2e 对话框中的建议、我选择使用 LMK03318时钟发生器为 DSP 提供时钟。 事实上、ROM 选项45将满足我的所有需求:输出0上的 CORECLK 为100MHz、输出2上的 DDRCLK 为100MHz、SRIOSGMICLK 上的输出4为250MHz。 我将 HW_SW_CTRL 引脚连接到3.3V。 我有六个问题:

 1) 1) 由于我不使用其余输出、我是否需要为所有 VDDO 引脚提供滤波器网络、或者我是否可以直接将 VDDO_5、VDDO_6和 VDDO_7连接到1.8V?

 2) 2) 2) 如果我为我们的应用开发了定制程序并禁用了所有未使用时钟的输出、我可以节省多少功耗?

 3) 3)对于 ROM 选项45、什么被驱动到 STATUS0和 STATUS1引脚上?

 4) 4) 由于我仅使用连接到 SECREF_P 和 SECREF_N 引脚的25MHz 晶体,并且没有其他时钟源,我应该将什么连接到 PRIREF_P 和 PRIREF_N 引脚?

 5) 5) 数据表第42页所述的 VCO 校准是否需要满足相位噪声要求或 TMS320C6678ACYP 的任何其他要求?

 6) 6)我已经阅读了数据表的第33页、但我不知道使用 ROM 选项45时将 R50.1和 R50.0设置为什么。 我已将 REFSEL 引脚连接到 VIM。 使用 ROM 选项45、这会强制器件手动使用次级晶体输入引脚、还是会使器件自动选择晶体?

 此致、

Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Larry、

    1) 1)我认为、只要它们仍然连接到1.8V、这是可以的。 (您能确认吗?)

    2) 2)您可以使用数据表第9页上的信息来估算通过禁用输出可以节省多少功率。

    4) 4)将 PRIREF 引脚保持悬空、并确保  通过 PRIBUFSEL = 0x2禁用缓冲器。

    5) 5)我建议校准 VCO。

    您好 Hao、

    请帮助回答其余问题。

    此致、
    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Larry、

    对于(3)、它是 LOL1和 LOL2 (PLL1或2的失锁)

    对于(6)、基准选择由 REFSEL 引脚决定。 请参阅以下内容:

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是从 LMK03328数据表而非 LMK03318获取快照、但想法相同。 您可以从相同的 ROM 表中找到信息。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的帮助以及 Jennifer 的帮助。 下面我有两个后续问题、以确保我理解您的回复和 Jennifer 的回复。  

    我看到 Jennifer 也在询问您对问题1的意见。 您对问题1关于为未使用的缓冲器保留输出功率滤波器有何看法?

    此外、请为我的问题4提供一些澄清说明。 回复是我需要通过 PRIBUFSEL = 0x2来禁用缓冲区。 我的印象是、我可以直接将 LMK03318用于我的设计、而无需对寄存器进行任何更改。 我将 GPIO 引脚设置为 ROM 选项45。 我将 HW_SW_CNTRL 引脚连接到高电平。 我将 REFSEL 引脚设置为 VIM。 25MHz 晶体连接到次级基准输入时钟引脚。 如果 不通过 PRIBUFSEL = 0x2禁用缓冲器、那么使用 LMK03318时会遇到什么问题、因为我设置了硬件引脚?

    此致、

    Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Larry、

    对于(1)、是的、您不需要对未使用输出的 VDDO 引脚应用电源滤波。 对于(4)、您无需执行任何寄存器编程。 只需将未使用的基准(PRIREF 引脚)悬空即可、一切正常。  

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的后续行动。 为了确保我了解 LMK03318、我将把 REFSEL 引脚设置为 VIM 电压。 是这样吗?

    此致、

    Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Larry、

    无需下拉 REFSEL 引脚即可选择 SECREF。 有关更多详细信息、请参阅表3。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    很抱歉,我没有尽快回复你,但我上周休假了。

    我认为、当 GPIO 引脚上设置了 ROM 选项45时、我需要更多信息来了解 REFSEL 引脚的工作原理。 在表3中、这些选项基于寄存器位 R50.1和 R50.0的设置。 使用 ROM 选项45时、如何 配置位 R50.1和 R50.0?

    是否有文档解释了各种 ROM 选项的所有寄存器设置?

    此致、
    Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Larry、

    当 ROM 选项表中的条目为"REFSEL"时、只意味着输入选择由 REFSEL 引脚的状态决定。 换句话说、您应该查看这三行:(请注意、在所有其他行中、REFSEL 列中有"X"、这意味着 REFSEL 引脚状态被忽略、输入选择由寄存器决定。 ROM 选项避免了这种情况、以实现更好的灵活性)。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您在 ROM 选项表中对 REFSEL 的解释、并指向表3中的相关条目。 我仍然不了解主 PLL 基准与次级 PLL 基准选择。 如果我看一下表3中的相关条目、我觉得我应该将 REFSEL 设置为 VIM、正如我在前面的讨论中建议的那样。 但您告诉我将 REFSEL 设置为低电平。 从表3的相关条目中可以看到、将 REFSEL 设置为低电平将导致 PLL 选择主 PLL 基准。 请向我提供解释,以减轻我的困惑。  

    此致、

    Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    请回忆 一下本次对话的早期部分、 对于时钟参考、我仅使用连接到 SECREF_P 和 SECREF_N 引脚的25MHz 晶体。 我没有任何东西连接到 PRIREF_P 和 PRIREF_N 引脚、它们是悬空的。  

    谢谢、

    Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Larry、

    如另一篇文章中所述、REFSEL 需要位于 VIM 以选择次级输入。 VIM 通常为0.9V。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Julian、

    REFSEL 引脚、这对我来说很有意义。

    我想就原质询5的答覆提出一个跟进问题,有关校准 VCO 的问题。 答覆是建议,这是有道理的,但我想就不进行 VCO 校准的后果作出更详细的解释。 是否确实有必要满足 TMS320C6678ACYP 的相位噪声或任何其他要求? 如果是、是哪一个? 那么、我们在室温条件下运行的初始模型是否能够正常工作是合理的? 我们是否需要它进行工厂批量生产? 请详细说明这一主题。  

    此致、

    Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Larry、

    是的、您应该在更改 VCO 参数时进行 VCO 校准。 校准可确保实现最佳的相位噪声性能。 最重要的是、调谐电压将设置为最佳点。 这可防止潜在的错误锁定或解锁事件。

    例如、如果仅更改输出分频器或输出格式、则无需重新校准。

    校准在加电时自动执行。 因此、如果您将设置存储在 EEPROM 中、VCO 将在加电后立即进行校准。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    谢谢、这回答了我的问题。 我没有意识到在加电时有 VCO 校准。 应在我们的应用中处理它。  

    此致、

    Larry