This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:哪个电源引脚专用于 RFOUTX/RX 驱动器?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1040410/lmx2571-which-power-pin-is-dedicated-to-the-rfouttx-rx-driver

器件型号:LMX2571

大家好、

请就我的以下问题向我提供建议:

问题1. 总共有7个用于电源的引脚。  

  您能告诉我哪个电源引脚专用于 RFOUT TX/RX 的输出驱动器吗?

我 在推挽输出模式下使用 LMH2571时遇到失锁问题。

我将输出功率编程为最大值(31h)、器件显示失锁。

当我将输出功率降低至(03h)时、器件保持锁定状态。

我怀疑大输出功率 会干扰 PLL、从而导致失锁。

我想知道、为了将输出驱动器与器件内部的电路隔离开来

哪个电源引脚是专用的或连接到驱动器。

Mita   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mita、

    您能否提供软件配置? 输入和输出频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San、

    感谢您的反馈。

    请查找 代码波纹:这是我的配置示例之一。

     输入: 56.64MHz

     PDF: 99.12 MHz

     VCO:5008.95268931 MHz

     输出: 500.8952687931 MHz

    BTW: 您能回答我的问题吗?

    [SETUP]
    ADDRESS=888
    CLOCK=8
    DATA=4
    LE=2
    PART=LMX2571
    IFACE=SPI
    ADDRESS_I2C=0x0
    
    [PINS]
    PINNAME00=TrCtl
    LOCATION00=7
    PINVALUE00=True
    PINNAME01=CE
    LOCATION01=0
    PINVALUE01=True
    
    [MODES]
    NAME00=R60
    VALUE00=3973120
    NAME01=R58
    VALUE01=3836928
    NAME02=R53
    VALUE02=3504134
    NAME03=R47
    VALUE03=3096576
    NAME04=R46
    VALUE04=3014681
    NAME05=R42
    VALUE05=2753040
    NAME06=R41
    VALUE06=2689048
    NAME07=R40
    VALUE07=2627612
    NAME08=R39
    VALUE08=2560507
    NAME09=R35
    VALUE09=2296967
    NAME10=R34
    VALUE10=2281473
    NAME11=R33
    VALUE11=2162688
    NAME12=R32
    VALUE12=2097152
    NAME13=R31
    VALUE13=2031616
    NAME14=R30
    VALUE14=1966080
    NAME15=R29
    VALUE15=1900544
    NAME16=R28
    VALUE16=1835008
    NAME17=R27
    VALUE17=1769472
    NAME18=R26
    VALUE18=1703936
    NAME19=R25
    VALUE19=1638400
    NAME20=R24
    VALUE20=1572895
    NAME21=R23
    VALUE21=1515332
    NAME22=R22
    VALUE22=1475975
    NAME23=R21
    VALUE23=1376516
    NAME24=R20
    VALUE24=1323033
    NAME25=R19
    VALUE25=1245184
    NAME26=R18
    VALUE26=1204630
    NAME27=R17
    VALUE27=1114180
    NAME28=R16
    VALUE28=1048576
    NAME29=R15
    VALUE29=983040
    NAME30=R14
    VALUE30=917504
    NAME31=R13
    VALUE31=851968
    NAME32=R12
    VALUE32=786432
    NAME33=R11
    VALUE33=720896
    NAME34=R10
    VALUE34=655360
    NAME35=R9
    VALUE35=589824
    NAME36=R8
    VALUE36=524319
    NAME37=R7
    VALUE37=466692
    NAME38=R6
    VALUE38=427399
    NAME39=R5
    VALUE39=327940
    NAME40=R4
    VALUE40=266262
    NAME41=R3
    VALUE41=196608
    NAME42=R2
    VALUE42=149797
    NAME43=R1
    VALUE43=65618
    NAME44=R0
    VALUE44=579
    
    [FLEX]
    Fosc_F1_FREQ=57.6
    Fosc_F2_FREQ=56.64
    Fosc_FREQ=56.64
    Fout_F1_FREQ=450.000000515
    Fout_F2_FREQ=500.8952687931
    Fout_FREQ=500.8952687931
    Fpd_F1_FREQ=100.8
    Fpd_F2_FREQ=99.12
    Fpd_FREQ=99.12
    Fvco_F1_FREQ=4500.0000051498
    Fvco_F2_FREQ=5008.952687931
    Fvco_FREQ=5008.952687931
    TrCtl_Pin=1
    btn_SimplifyFraction=Simplify Fraction
    btn_SpurBGone=Spur-b-Gone
    flexCHDIV1=5
    flexCHDIV2=1
    flexCurrent=53.7
    flexEXTVCO_CHDIV=0
    flexExtVCO_FREQ=480
    flexFRAC_ORDER=3
    flexIntVCO_FREQ=5008.952687931
    flexKpd=2.5
    flexKvco=62.26858099241
    flexMULT=7
    flexOUTBUF_RX_EN=1
    flexOUTBUF_RX_PWR=31
    flexOUTBUF_TX_EN=0
    flexOUTBUF_TX_PWR=31
    flexOutputDivide=10
    flexPFD_DELAY=4
    flexPLL_DEN=0
    flexPLL_N=25
    flexPLL_NUM=4481430
    flexPLL_N_PRE=0
    flexPLL_R=1
    flexPLL_R_PRE=4
    

    Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mita-San、

    引脚15是输出缓冲器的电源引脚。

    您的软件配置基本上是可以的、只是为了满足 μ 20µs 要求、Mult_wait 应该增加到1132。

    当您说损失锁定时、您是否只是意味着 MUXout 为低电平? 您能否使用频谱分析仪检查 VTune 电压(引脚25)以及输出信号? 最好使 OUTBUF_AUTOMUTE = 0、这样即使输出缓冲器处于解锁状态、也不会使其静音。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San、

    感谢您的回答和建议。

    我将尝试使用  MULT_WAIT=1132。

    Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel San

    感谢您的 LMX2571一如既往的支持与合作!
    我们与 Mita San 合作。

    我们 在 Mult_wait=1152  (@OSCin=57.6MHz)下进行了尝试。
    但是、它没有解决。
    此外、我们配置了环路滤波器设置、以获得足够的相位裕度。

    当我们将输出功率(OUTBUF_RX_POW)降低至低至(03h~04h)时、器件保持锁定状态。

    我们要确认 、我们怀疑大输出功率 会干扰 PLL、从而再次导致失锁
    (例如、它通过大功率级的输出放大器影响内部电力线。)

    尤其是、我们还想确认它是否取决于电路板布局。


    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、

    03h-04h 是非常低的输出功率设置、我以前从未遇到过这个问题。

    LMX2571有多少个存在此问题? 如果每个 LMX2571都存在此问题、那么 我认为这可能是应用问题、如布局问题、原理图错误或元件值错误。  

    如果只有一个 LMX2571出现此问题、他们能否尝试使输出频率= 495.6 MHz (这是一个整数通道、NUM=0)是否可以解决此问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel San

    感谢您的回复!

    LMX2571有多少个存在此问题?
    ->20个器件(20/170),因此我们认为 这可能是一个应用问题,如布局问题、原理图错误或组件值错误。   
      我们将检查电路板布局和电路。

    此致、

    大田松本