This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:在倍频路径中使用全辅助 VCO 校准

Guru**** 2303350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1038795/lmx2820-using-full-assist-vco-cal-in-the-doubler-path

器件型号:LMX2820

以前曾提出过类似的问题: https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1028354/lmx2820-mux_out_doubler-issue-in-fast-vco-mode

没有给出有用的答案 。 因此、我将再次询问:

通过使用完全辅助 VCO 校准、我们能够在几十微秒的时间内针对基频和更低频率(f≤1130MHz)在不同频率之间切换。 但是、我们似乎无法在倍频器路径中使用完全辅助模式、即 f > 1130MHz。 跟踪滤波器也需要进行校准、但数据表中没有给出关于跟踪滤波器的大量信息。 提到"只要 VCO 校准 完成、该可调滤波器的校准就会自动触发。"
是否可以 在倍压器路径中使用完全辅助 VCO 校准? 如果是、如何操作?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    很抱歉,让我澄清一下。

    如果您的频率都超过11300MHz、则需要使用 VCO 倍频器。 如果您使 DBLR_CAL_EN = 1并执行 VCO 校准、则将校准 VCO 和跟踪滤波器。  

    因此、在即时校准期间、您应该启用  DBLR_CAL_EN、但这将使校准时间更长。 即时校准后、当您切换频率时、不再需要 VCO 和跟踪滤波器校准、相应的 VCO 参数以及跟踪滤波器特性将自动加载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有说我很困惑。 不存在混淆。  
     当启用 DBLR_CAL_EN 位时、即时校准不再有效。 您会说"这将使校准时间更长"。 多长时间? 再多一点也不具有任何工程意义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    即时校准是一次性过程、因此此过程所需的时间无关紧要。  
    校准完成后、当您切换频率时、不再有 VCO 和跟踪滤波器校准时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    初始一次性校准所需的时间无关紧要。 没错,但我不是在谈论这一点。
    校准完成后、由于跟踪滤波器校准、在频率之间切换确实需要一些校准时间。 实际上、我们现在测量的值远远大于公布的5us 数据表规格。 因此、我们有两个选择:要么我们的测量结果有误、要么您说 的不正确。
    您是否确定%100:"校准完成后、当您切换频率时、不再有 VCO 和跟踪滤波器校准时间。" ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    在即时校准后、当您更改频率时:

    1、写入 INSTCAL_PLL_NUM、PLL_N、PLL_NUM 和 PLL_DEN 的值。

    写入 R0以触发校准(此时 DBLR_CAL_EN = 0、FCAL_EN = 0)。

    在上面的步骤2中、两个校准使能位都设置为零、不应再有校准时间。