This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:合成器

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1037942/lmx2572-synthesizer

器件型号:LMX2572

跟进-40C 冷启动问题、并在各个通道上出现间歇性锁定情况。

原始线程中没有提到解决方案、想知道 TI 是否在这些运行条件下有进一步的输入。

根据经验、我们发现从为 LMX 加电到将 CS 驱动为高于建议的500US 的延迟时间在某些情况下有所帮助。

是否有应用手册或勘误表补充、用于定义加电状态在低温工作条件下的行为?

谢谢、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    如果您提到该 E2E 帖子中描述的问题、 引脚3、27和38处的去耦电容器是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、

    引脚3、10uF

    引脚27、10uF

    引脚38、2.2uF

    谢谢、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    您能否尝试将其更改为:

    引脚3、470nF

    引脚27、100nF

    引脚38、10nF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、

    最后安装并测试电容器。  运行温度低至-40C、消除了软件延迟、现在达到了数据表中的500uS 启动时间。

    感谢您的帮助、非常感谢。

    Jason