This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP111-SP:如何估算不同负载数量/类型的电源电流或功耗?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1040320/cdclvp111-sp-how-to-estimate-supply-current-or-power-consumption-for-different-number-type-of-loads

器件型号:CDCLVP111-SP

各位专家,您好

在给定一组特定负载/终端、电源电压和切换频率的情况下、是否有任何工具可帮助估算器件的电源电流消耗?

谢谢!

Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    除了电源电流的数据表值之外、实际上没有任何电流计算工具。 温度相关电流和电源电压相关电流的变化很大、LVPECL 有许多不同的终止方案会影响输出电流。 实际上、只要缓冲器完全切换、电流中与频率相关的变化就应该非常低。

    如果您有特定的用例、我们可以在我们的实验中进行测量...

    此致、

    Derek Payne