This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE906:CDCE906

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE906, CDCE925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1040212/cdce906-cdce906

器件型号:CDCE906
主题中讨论的其他器件: CDCE925

您好!

我正在寻找具有以下特性的3.3V 时钟发生器:

  • 时钟输入:CMOS 25MHz、外部振荡器
  • 输出电压
  • Output1:48.000MHz
  • 输出2:13.271MHz
  • Output3:具有扩频的25MHz

数据表是2007年的数据表、因此我想知道 CDCE906是否是最佳解决方案以及该器件投入生产的时间。

此致、

WIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wim:

    您可以使用 CDCE925、25MHz 可被旁路输出。  请尝试使用我们的时钟树架构工具查找器件: https://www.ti.com/tool/CLOCK-TREE-ARCHITECT

    一般而言、TI 不会淘汰器件、因此不用担心寿命问题。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的响应、但 CDCE925的器件电源电压为1.8V。 我只有3.3V 可用。 CDCE906似乎是最佳解决方案。

    此致、

    WIM