This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214-Q1:寄存器复位值、CDCE6214-Q1的最大启动时间

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1039883/cdce6214-q1-register-reset-value-max-start-up-time-on-cdce6214-q1

器件型号:CDCE6214-Q1

您好!

我的客户有以下问题。  请回答这些问题吗?

在《CDCE6214-Q1寄存器映射用户指南》(SNAU247B)中、保留位在复位值上为零。 另一方面、在数据表的表22"寄存器默认值"中、保留位也写入实际值。  什么是默认值?    我的理解是"寄存器映射用户指南中的复位值是正确的、但在取消置位复位后、CDCE6214-Q1会更新数据表的表22中的值"。   正确吗?   请告诉我们。

在《CDCE6214-Q1寄存器映射用户指南》(SNAU247B)的"1.6.1 R60寄存器"上、CH1_CMOS_SLEW_RAT E_CTRL 位在复位值时为0x8、但在说明列中"除00h 或10h 外请勿使用"。   我认为任何内容似乎都是拼写错误。  我猜0x8是正常模式。  您能告诉我们哪些是正确的吗?

在数据表的"7.21上电复位特性"中、仅在典型值(9ms)上描述了启动时间。   您能告诉我们最大启动时间吗?   尽管这不是关键时序、但他需要内部规格的最大启动时间值。   请告诉我们。

 

谢谢、此致、
 M.Hattori。