This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDC3RL02:澄清了正弦波输入的值

Guru**** 2895560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1039869/cdc3rl02-clarification-on-the-value-of-sine-wave-input

器件型号:CDC3RL02

大家好、

你好。

在数据表中、它多次写入可接受的最低正弦波输入为0.3伏、但在典型特性图中、它显示了0V 至1.8V 的典型正弦波输入摆动


在电气规格中、它显示最低为.3V、但 P-P? 在第8页的实际典型特性中、它显示了一个从0到1.8V 的正弦波被用作 MCLK_IN。

感谢您的确认。

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    输入振幅在此数据表中定义为 P-P。 这意味着缓冲器接受的最小振幅为0.3V、最大值为1.8V。

    在"典型特性"部分中、图 表示1.8V MCLK_IN 输入(0至1.8V)的特性。 如果使用0.3V MCLK_IN 输入、则会显示0至0.3V 正弦波。

    此致、

    Jennifer