This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:能否使用 USB2ANY 控制 LMX2572和 LMX2594?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, LMX2594, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1039392/lmx2572-can-i-use-usb2any-to-control-lmx2572-and-lmx2594

器件型号:LMX2572
主题中讨论的其他器件:USB2ANYLMX2594

我在试验电路板电路上安装了 LMX2572和 LMX2594。 我可以使用 USB2ANY 控制器模块和 TICS 专业版软件来控制这些器件吗?

我注意到、这些器件的评估套件随参考专业版而非 USB2ANY 一起提供。 我没有他们的评估套件、但我的实验室中有一个 USB2ANY。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 K:

    您可以使用 USB2ANY、因为这两个器件都具有 SPI 接口。

    此致、

    Jennifer