This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCDB2000:需要100 Ω 输出端接

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCDB2000, CDCDB800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1039020/cdcdb2000-output-termination-100-ohm-need

器件型号:CDCDB2000

大家好、团队、

您能帮我解决 CDCDB2000时钟缓冲器的潜在用例问题吗?

一种设计希望使用20通道时钟缓冲器、但需要100欧姆阻抗、而不是为其指定端点集成在缓冲器上的85欧姆阻抗。

请告知如何 更好地匹配所需的差分输出阻抗。

谢谢、

Jacob Butler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    由于85 Ω 集成端接、CDCDB2000不支持100 Ω 阻抗(根据数据表规格)。

    我建议改用3 个 CDCDB800/CCDB803器件。 这些器件可配置为100欧姆阻抗。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer、

    感谢您的响应并指出8通道缓冲器中存在的输出阻抗选项。

    两个后续问题:

    1.您指出的数据表规格是测量器件输出端子处的差分阻抗还是在传输线上支持的差分阻抗?

    2.该器件是作为电压源还是电流源运行?

    我之所以提出这些问题 、是因为我想知道是否可以添加串联电阻器来实现适当的差分阻抗端接。 使用案例表明、需要~18个通道、而使用3xDB800缓冲器将显著增加占用空间。

    此致、

    Jacob Butler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    1、这是在输出端子上看到的测量值、也是我们在传输线路上建议的测量值。  

    2.该器件用作电压源。

    使用串联电阻(Rs)尝试使用 CDCDB2000创建100 Ω 差分阻抗可能会影响性能。 这是因为使用集成42欧姆和外部7欧姆可能会导致不连续性。 如果将 Rs 放置在足够靠近输出焊盘的位置、则可能会减小不连续性。

    此致、

    Jennifer